Créer un dossier de bibliothèque
    Créez un dossier dans une bibliothèque locale ou distante pour organiser les modèles appartenant à cette bibliothèque.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
 - Sélectionnez une bibliothèque dans laquelle vous souhaitez ajouter un dossier.
 - DansBibliothèques de modèles, sélectionnezet sélectionnez
Nouveau dossier. - (Facultatif) Entrez un nom pour le dossier.
 
Le nouveau dossier apparaît sous la bibliothèque sélectionnée dans 
Bibliothèques de modèles
.Fournir une réponse