Créer un projet local
    Créez un projet local avec contrôle de version pour créer le projet local et un référentiel local sur votre ordinateur. Le référentiel local vous permet de valider les modifications apportées à votre projet et de fournir un contrôle de version pour afficher et restaurer les versions précédentes de votre projet.
- Si un projetFactoryTalk Optixest ouvert, sélectionnez, puis
 ProjetFermer le projet. - SélectionnezFermerou, si des modifications sont en attente d’enregistrement, sélectionnezEnregistrer et fermer.
 - Sur la page de démarrage, sélectionnezNouveau.
 - Sélectionnez le type de projet.
 - DansNom, saisissez le nom du projet.CONSEIL: Les noms de projet et de référentiel doivent être identiques, majuscules comprises.
 - DansEmplacement, entrez le chemin d’accès au projet.
 - SélectionnezUtiliser le contrôle de version.CONSEIL: Lorsque le contrôle de version est activé pour un projet local et que vous souhaitez sauvegarder le projet dans un référentiel distant, transférez les modifications locales pour associer le projet local à un référentiel distant.
 - SélectionnezCréer.
 
Le contrôle de version est ajouté au nouveau projet.
Fournir une réponse