Station CODESYS

BrowseName
CODESYSStation
SuperType
Station de communication(CommunicationStation)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
IP de passerelle
GatewayIP
Adresse IP d’une passerelle CODESYS valide disponible dans le réseau. Il s’agit généralement de l’adresse IP de l’automate.
Port
Port
Port TCP/IP utilisé pour se connecter à l’automate. Vous pouvez obtenir la valeur de l’environnement de programmation CODESYS PLC : Dans le menu En ligne, sélectionnez Paramètre de communication.
Nom/Adresse du dispositif
PLCAddress
Nom de dispositif de l’automate CODESYS ou son adresse IP. L’adresse IP peut se référer à la même machine qui exécute le pilote à l’aide de l’adresse IP locale ou de localhost.
Délai d’expiration
Timeout
Durée d’attente maximale en millisecondes pour recevoir une réponse de la part de l’automate.
Code d’opération
OperationCode
Balises
Tags
Types
Types
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.