Automate d’alarme

BrowseName
AlarmController
SuperType
Objet(BaseObjectType)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Activé
Enabled
Activer/désactiver l’alarme.
Actif
Active
Alarme active/inactive.
Acquitter automatiquement
AutoAcknowledge
Vrai : lorsque l’alarme s’active, elle est automatiquement acquittée et confirmée. Faux : lorsque l’alarme s’active, elle doit être acquittée par l’utilisateur.
Confirmer automatiquement
AutoConfirm
Vrai : lorsque l’alarme s’active, elle est automatiquement confirmée par l’application. Faux : lorsque l’alarme s’active, elle doit être confirmée par l’utilisateur.
Variable d’entrée
InputValue
Variable à surveiller.
Message
Message
Texte du message d’alarme.
Gravité
Severity
Niveau de gravité de l’alarme, qui indique sa priorité sur une échelle de 1 à 1000 (en conformité avec la norme OPC UA : 1 = informations, 1000 = erreur grave).
Dernier événement
LastEvent
Dernier événement d’alarme généré.

Méthodes

Acquittement
BrowseName
Acknowledge
InputArguments
Nom
DataType
Description
EventId
EventID qui identifie un événement particulier.
Comment
Texte localisé à appliquer à l’alarme.
Confirmer
BrowseName
Confirm
InputArguments
Nom
DataType
Description
EventId
EventID qui identifie un événement particulier.
Comment
Texte localisé à appliquer à l’alarme.
Ajouter un commentaire
BrowseName
AddComment
InputArguments
Nom
DataType
Description
EventId
EventID qui identifie un événement particulier.
Comment
Texte localisé à appliquer à l’alarme.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal