Style de graphique
Propriétés globales de tous les graphiques du projet.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
|---|---|---|---|
Couleur d’arrière-plan | BackgroundColor | Si l’apparence est Par défaut, Circulaire avec bordure ou Rectangulaire avec bordure, il s’agit de la couleur du bouton. Si l’apparence est Accentuation, la couleur est celle définie dans la feuille de style dans la propriété Couleur de surbrillance. | |
Fournir une réponse