Implémenter le panneau principal

Créez un lien dynamique vers le panneau principal du panneau dynamique.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Conteneurs
    Chargeur de panneau
    .
  2. Passez le curseur de la souris sur le chargeur de panneau, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    DynamicPanelLoader
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre
    Panneau
    et
    ProjectName
    Interface utilisateur
    RemotePanels
    MainPanel (type)
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.