Convertisseur d'unités d'ingénierie
    Utilisez le convertisseur d’unités d’ingénierie pour convertir les valeurs de données brutes en valeurs mises à l’échelle en fonction d’une plage de valeurs personnalisables.
     CONSEIL: 
    Par exemple, le convertisseur d'unités d'ingénierie peut transformer des valeurs de 0 à 65,535 fournies par un capteur de température en valeurs correspondantes sur une échelle de -20 à +70. L'entrée d'un convertisseur d'unités d'ingénierie est généralement un lien dynamique vers une balise importée.
Propriétés
      
  Propriété  | Description  | 
|---|---|
Minimum brut  | Valeur minimale des données brutes.  | 
Maximum brut  | Valeur maximale des données brutes.  | 
Minimum mis à l’échelle  | Valeur minimale convertie.  | 
Maximum mis à l’échelle  | Valeur maximale convertie.  | 
Mode  | Direction du lien dynamique : 
  | 
     IMPORTANT: 
    Le convertisseur ne fonctionne pas si vous ne spécifiez pas les valeurs des propriétés 
Minimum brut
 et Maximum brut
, et si la variable d'entrée ne comporte pas de lien dynamique.Si…  | Alors…  | 
|---|---|
Les propriétés  Minimum brut  et Maximum brut  ne sont pas définies. | Le convertisseur part du principe qu’il existe une variable analogique définie dans l’entrée via un lien dynamique. Les propriétés  Minimum brut  et Maximum brut  sont définies respectivement sur Limite basse  et Limite haute  dans la variable analogique d'entrée. | 
Les propriétés  Minimum brut  et Maximum brut  sont définies. | Le convertisseur prend en compte les propriétés  Minimum brut  et Maximum brut , et ignore toutes les valeurs Limite basse  et Limite haute  de la variable analogique d'entrée. | 
Seules les propriétés  Minimum brut  ou Maximum brut  sont définies. | Le convertisseur part du principe qu’il existe une variable analogique définie dans l’entrée via un lien dynamique et ignore les propriétés  Minimum brut  et Maximum brut . Les propriétés Minimum brut  et Maximum brut  sont définies respectivement sur Limite basse  et Limite haute  dans la variable analogique d'entrée. | 
Source
      Variable contenant une valeur brute à convertir.
Sortie
      Valeur mise à l'échelle basée sur la conversion linéaire configurée.
Exemple
      
Fournir une réponse
Lecture du nœud source au parent.
Écriture du parent au nœud source.
Lecture du nœud source au parent et écriture du parent au nœud source.