Valider une bibliothèque
Validez les modifications apportées à une bibliothèque locale ou distante sur l’ordinateur local uniquement. Les modifications validées ne sont pas sauvegardées (ou transférées) sur un référentiel distant.
Conditions préalables
- Pour valider une bibliothèque
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- Sélectionnez
Valider. - Saisissez un message de validation explicite.
- SélectionnezOK.
Une nouvelle version de la bibliothèque est enregistrée sur l’ordinateur local.
Fournir une réponse