Créer des variables
    Créez des variables qui définissent une alarme de moteur, une température et des ingrédients individuels.
     CONSEIL: 
    Au lieu de créer des variables manuellement, vous pouvez importer des variables d’un automate en mode Hors ligne. Consultez la rubrique Importer des variables d’automate.
- DansVue de projet, créez cinq variables en cliquant avec le bouton droit de la souris surModèleet en sélectionnant .
 - Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnezet saisissez :

- Ingredient01
 - Ingredient02
 - Ingredient03
 - Motor1Alarm
 - Temperature
 
 - DansVue de projet, sélectionnezMotor1Alarm.
 - DansPropriétés, sélectionnezInt32et sélectionnezBoolean.Le type de valeur de variable passe sur Valeur booléenne. Cela est nécessaire pour l’alarme numérique que vous configurerez ultérieurement.
 
Notez l’emplacement des variables.
Fournir une réponse