Sécurité des communications OPC UA
    L’objet serveur OPC UA établit la communication entre un client OPC UA et le serveur OPC UA.
Pour établir la communication avec le serveur OPC UA, un client OPC UA a besoin des informations suivantes à partir du point de terminaison du serveur :
- URL du point de terminaison
 - Politique de sécurité demandée par le serveur
 - Niveau de sécurité des messages demandé par le serveur
 
Fournir une réponse