Alignement vertical

Alignement vertical

Alignement de l’objet sur l’axe vertical. Haut = le côté supérieur est placé sur le côté supérieur du conteneur, à l’exception de la marge supérieure. Bas = le côté inférieur est placé sur le côté inférieur du conteneur, à l’exception de la marge inférieure. Centre = le centre de l’objet est placé au centre du conteneur, à l’exception des marges supérieures et/ou inférieures. Étirer = la hauteur de l’objet équivaut à la hauteur du conteneur, à l’exception des marges supérieures et/ou inférieures.
BrowseName
VerticalAlignment

Valeurs

Value
DisplayName
Description
0
Haut
Le côté supérieur est placé sur le côté supérieur du conteneur, à l’exception de la marge supérieure.
1
En bas
Le côté inférieur est placé sur le côté inférieur du conteneur, à l’exception de la marge inférieure.
2
Au centre
Le centre de l’objet est placé au centre du conteneur, à l’exception des marges supérieures et/ou inférieures.
3
Étirer
La hauteur de l’objet est égale à la hauteur du conteneur, à l’exception des marges supérieures et/ou inférieures.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal