Configurer un bouton pour fermer une boîte de dialogue
Pour masquer une boîte de dialogue lors de l’exécution, un autre objet doit appeler une méthode spécifique.
Conditions préalables
Créez un type de boîte de dialogue. Consultez la rubrique Créer un type d'objet graphique.
- Pour configurer un bouton pour fermer une boîte de dialogue
- Créez un objet bouton en tant qu’enfant du type de boîte de dialogue.Pour plus d’informations, consultez Créer un objet graphique à partir d'un type.
- DansÉvénements, en regard d’Événement MouseClick, sélectionnezet sélectionnez la méthode
Fermer.
Fournir une réponse