IUAVariable.VariableChange
    Cet événement se produit lorsque change la valeur de la variable de projet à laquelle l’objet C# 
IUAVariable
 fait référence.event EventHandler<VariableChangeEventArgs> VariableChange;
     IMPORTANT: 
    
Si la variable de projet fait référence à une variable de champ, l’événement n’est généré que si la variable de projet est maintenue synchronisée avec le champ via un objet 
RemoteVariableSynchronizer
, sauf si un lien avec les entités suivantes existe :- Variable de balise à partir d’un objet graphique
 - Objet de l’enregistreur de données
 - Alarme
 - Objet de schémas de recettes
 
Dans un tel scénario, dans un NetLogic, vous pouvez abonner la méthode de modification de valeur directement à la variable de balise liée.
Gestionnaire d’événements
      Le gestionnaire d’événements 
VariableChange
 vous permet d’abonner une méthode à l’événement du même nom.public delegate void VariableChange(object sender, VariableChangeEventArgs e);
Arguments du gestionnaire d’événements
      - sender(object)
 - Objet C# correspondant à l’objet de l’origine du projet de l’événement.
 - e(VariableChangeEventArgs)
 - Objet C# contenant les propriétés suivantes :
- variable(IUAVariable)
 - Variable de projet qui a généré l’événement.
 - newValue(UAValue)
 - Nouvelle valeur de la variable.
 - oldValue(UAValue)
 - Valeur précédente de la variable.
 - indexes(uint[])
 - Uniquement pour les tableaux :Index des cellules du tableau dans lesquelles la valeur a été modifiée.CONSEIL: La propriété est vide si la valeur de chaque cellule est modifiée ou si la variable de projet est scalaire.
 
 
Exemple
      La méthode 
Variable1_VariableChange
 est exécutée chaque fois que la variable de projet Variable1
 change de valeur.public override void Start() { var variable1 = Project.Current.GetVariable("Model/Variable1"); variable1.VariableChange += Variable1_VariableChange; } private void Variable1_VariableChange(object sender, VariableChangeEventArgs e) { var label1 = Owner.Get<Label>("Label1"); label1.Text = "Value of " + e.Variable.BrowseName + " changed from " + e.OldValue + " to " + e.NewValue; }
Fournir une réponse