Convertisseur conditionnel
    Vérifiez si la valeur de la variable source est 
True
 ou False
.Propriétés
      
  Propriété  | Description  | 
|---|---|
Valeur True  | Valeur de l’expression qui est égale à  True . | 
Valeur False  | Valeur de l’expression qui est égale à  False . | 
Mode  | Direction du lien dynamique : 
  | 
Source
      Variable de condition (valeur booléenne).
Sortie
      Valeur 
True
 ou False
.Exemple
      Dans l’exemple suivant, le convertisseur conditionnel :
- Définit la couleur du texte d’une étiquette sur vert si un commutateur est sélectionné.
 - Définit la couleur du texte d’une étiquette sur rouge si un commutateur est désenclenché.
 

Fournir une réponse
Lecture du nœud source au parent.
Écriture du parent au nœud source.
Lecture du nœud source au parent et écriture du parent au nœud source.