Créer une jauge d’accélération et des étiquettes
- Créer la jauge de vitesse :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMotorAccelerationPanelet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la jauge, sélectionnezet saisissez
AccelerationGauge. - DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer l’étiquette de vitesse :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMotorAccelerationPanelet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnezet saisissez
AccelerationLabel. - DansPropriétés, définissezTextesurAcceleration.
- Créer l’étiquette de valeur de vitesse :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMotorAccelerationPanelet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnezet saisissez
AccelerationValueLabel. - DansPropriétés, créez un lien dynamique entreTexteet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse