Interface de gestion des recettes personnalisée
    Au lieu d’utiliser l’éditeur de recettes par défaut, vous pouvez concevoir une interface de gestion des recettes personnalisée.
     CONSEIL: 
    Vous pouvez développer une interface de gestion des recettes personnalisée en fonction des objets réutilisés dans l'éditeur de recettes par défaut. Pour plus d’informations, consultez Réutiliser des objets de l’éditeur de recettes par défaut.
Objets et scripts graphiques pour les ingrédients
      
     IMPORTANT: 
    Lors de la création de votre solution de gestion des recettes personnalisée, vous devez inclure les objets des scripts NetLogic suivants.
Élément  | Fonctions  | Utilisation  | 
|---|---|---|
Objet  ÉditeurDeRecettes  | 
  | Dans le volet  Propriétés , sélectionnez un schéma de recette dans la propriété SchémaDeRecette . | 
NetLogic  RecipesEditorUISetup  | Créez l'ensemble d'objets suivant pour chaque ingrédient du schéma de recette sélectionné : 
  | Pour créer les objets graphiques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur  ÉditeurDeRecettes  ou RecipesEditorUISetup , puis sélectionnez Exécuter la configuration . | 
Sélection des recettes stockées
      
  Élément  | Fonctions  | 
|---|---|
Objet  RecipesComboBox  | 
  | 
Dans  RecipesComboBox , NetLogic RecipesEditorComboBoxLogic  | 
  | 
Gestion des recettes
      
     NOTE: 
    les objets de bouton suivants invoquent les méthodes correspondantes de l'objet de schéma recette.
Élément  | Fonction  | 
|---|---|
Objet  SaveButton  | Permet d'enregistrer ou de mettre à jour dans la base de données la recette écrite ou sélectionnée dans  RecipesComboBox . | 
Dans  SaveButton , NetLogic RecipesEditorSaveButtonLogic  | |
Objet  DeleteRecipeButton  | Permet de supprimer la recette sélectionnée de la base de données à l'aide de l'objet  RecipesComboBox . | 
Objet  LoadButton  | Permet de charger la recette sélectionnée dans l'automate vers  FTOptixApplication  à l'aide de l'objet RecipesComboBox . | 
Objet  ApplyButton  | Permet d'appliquer la recette sélectionnée sur l'automate à l'aide de l'objet  RecipesComboBox . | 
Notifications
      
  Objet  | Fonction  | 
|---|---|
Objet  OutputMessage  | Lorsque l'utilisateur enregistre, supprime, charge ou applique une recette, un message de sortie s'affiche pendant cinq secondes. 
     CONSEIL: 
    pour modifier la durée de conservation des messages, double-cliquez sur le script NetLogic  
RecipesEditorOutputMessageLogic  et modifiez la valeur exprimée en millisecondes. | 
NetLogic  RecipesEditorOutputMessageLogic  | 
Fournir une réponse