Enregistrer un projet
    Enregistrez votre projet pour enregistrer votre progression. Vous pouvez stocker des projets localement, dans un référentiel de contrôle de version, sur un lecteur réseau ou un lecteur amovible.
- Enregistrez le projet de l’une des trois façons suivantes :
 - Dans la barre d’outils, sélectionnezEnregistrer.Le projet est enregistré à l'emplacement où vous l’avez ouvert.
 - Dans la barre d’outils, sélectionnez , puis dansEnregistrer le projet sous, remplissez les valeurs suivantes :
- Nom. Entrez le nouveau nom du projet.
 - Emplacement. Entrez le chemin vers lequel enregistrer le projet. Sélectionnez et recherchez un dossier pour le sélectionner.
 - (Facultatif)Utiliser le contrôle de version. Sélectionnez cette option pour suivre les modifications apportées au projet et stocker le projet dans un référentiel Git.
 
 - Dans la barre d’outils, sélectionnez .Le projet est enregistré et une validation est effectuée sur le référentiel de contrôle de version local.
 
Fournir une réponse