- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
ユーザー グループへのオブジェクトを表示する
特定のユーザーのみがグラフィカル オブジェクトにアクセスできるようにします。
前提条件
特定のユーザー グループにのみ表示するグラフィカル オブジェクトを追加します。
たとえば、管理者グループメンバーにのみ表示される
[AdminPane]
オブジェクトを作成します。- ユーザー グループにオブジェクトを表示するには
- [プロジェクトビュー]ペインで、グラフィカル オブジェクトを選択します。たとえば、[AdminPane]を選択します。
- [プロパティ]ペインで、[表示]プロパティと の間にダイナミックリンクを作成します。
- TargetGroup
- グラフィック エレメントを表示するユーザーのグループ。たとえば、[管理者]。
ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
グラフィカル オブジェクトの
[表示]
プロパティにはブール値があります。ランタイムに現在のユーザーが選択したグループの一部である場合、ランタイムのプロパティ値は [真]
に設定され、オブジェクトが UI に表示されます。ご質問やご意見