スピンボックスを追加する

スピンボックスを追加する

スピンボックスを作成して、表示する画面を決定する値を表示および制御します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [モデル]
    を右クリックし、
    [新規]
    [変数]
    を選択します。
    ヒント: モデル変数を追加してその値に依存する代わりに、通信ドライバを構成し、コントローラから変数値をインポートできます。詳細については、「通信ドライバ」を参照してください。
  2. [プロジェクトビュー]
    [MainWindow (type)]
    を右クリックし
    [新規]
    [ベースコントロール]
    [スピンボックス]
    を選択します。
  3. [プロパティ]
    内:
    1. [値]
      [
      ProjectName
      ]
      [モデル]
      [変数1]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
    2. [最小値]
      1
      に設定します。
    3. [最大値]
      3
      に設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal