変数を作成する

変数を作成する

[プロジェクトビュー]
で変数を作成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、変数を格納するフォルダーまたはオブジェクトを選択します。
  2. [プロジェクトビュー]
    ツールバーで、
    Add
    [新規追加]
    を選択し、次を選択します
    [変数]
  3. (オプション) 変数のデータタイプを変更するには、
    [プロパティ]
    で変数名の横にある既存のデータタイプを選択してから、別のデータタイプを選択します。
    ヒント:
    必要なオプションが表示されない場合は、
    [すべて表示]
    を選択します。検索する項目を選択するには、入力を開始します。
    配列を定義するには、
    [配列]
    を選択し、配列の次元を入力します。
    0
    と入力して、制約のない配列を作成します。
  4. [プロパティ]
    で、
    Edit
    を選択し、変数の値を入力するか、ダイナミックリンクを作成します。
    配列変数の値を編集する場合、配列エディターが表示されます。詳細については、「配列エディター」を参照してください。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  5. (オプション)
    [プロパティ]
    で、
    Add
    を選択し、
    [表示名]
    を選択して、表示名を入力します。
  6. (オプション)
    [プロパティ]
    で、
    Add
    を選択し、
    [説明]
    を選択して、説明を入力します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal