- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
リモートマシンをデバッグ用に準備する
リモートデバッガー デスクトップアプリケーションをインストールして構成します。
前提条件
Visual Studio デバッグツールのダウンロードとインストールについては、「C# または VB プロジェクトのリモートデバッグ - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs」を参照してください。
- リモート デバッグ ターゲット コンピューターを準備するには
- リモートデバッガー デスクトップ アプリケーションを開きます。
- リモート デバッグ ターゲットに接続するデバイスとポートを確認します。
- ファイアウォールを構成します。「C# または VB プロジェクトのリモートデバッグ - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs」を参照してください。
ご質問やご意見