日時変数

日時変数

グラフィックオブジェクトのプロパティを定義済みの
[DateTime]
変数にバインドして、HMI デバイスの日時を構成します。たとえば、
[タイムゾーン]
変数にバインドすると、HMI デバイスのローカル タイムゾーンが表示されます。変数にバインドするには、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ダイナミックリンク ブラウザの
[DateTime]
カテゴリには、HMI デバイスの日時に関連する変数が表示されます。
DateTime 変数
変数
タイプ
定義
読み取りまたは書き込み
再起動が必要
時間同期
TimeSynchronizationModeEnum
手動または自動時間同期
読み取り専用
再起動は不要
リモート NTP サーバー
String
時刻を提供するリモート NTP サーバーの構成
読み取り/書き込み
再起動が必要
日時
DateTime
HMI デバイスの日時。
読み取り/書き込み
再起動が必要
タイムゾーン
String
HMI デバイスのタイムゾーン。
読み取り/書き込み
再起動が必要
ローカル NTP サーバーインターフェイス
String[0]
システムが NTP サーバーとして動作するインターフェイス
読み取り/書き込み
再起動が必要
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal