システム変数

システム変数

システム変数は、
FactoryTalk®Optix
プロジェクトで
[システム]
オブジェクトを作成するときに自動的に作成されます。グラフィックオブジェクトのプロパティ-をシステム変数にバインドすると、
[プロジェクトビュー]
のシステム オブジェクトがダイナミックリンク ブラウザにカテゴリーとして表示されます。
各カテゴリには、事前定義された変数が含まれています。
  • [アプリケーション]
    。点滅率の値を提供する変数。これらの変数は、値が値の表示とクリアを交互に繰り返す秒数を決定します。
  • [DateTime]
    。HMI デバイスの現在の日時の値を提供し、HMI デバイスの日付、時間、およびタイムゾーンを構成できるようにする変数。
  • [ディスプレイ]
    。変数は、画面の明るさ、解像度、スケール、および方向を提供します。
  • [ネットワークインターフェイス]
    。HMI デバイスの IP アドレスなどのネットワーク設定を提供する変数。
  • [WiFi]
    。動作モード、ネットワーク名、セキュリティ モード、ユーザー名、パスワード、および LAN ネットワークへのアクセスにバインドできる変数。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal