ディスプレイ変数

ディスプレイ変数

グラフィックオブジェクトのプロパティを定義済みの
[ディスプレイ]
変数にバインドして、HMI デバイスの画面を構成します。たとえば、
[明るさ]
変数にバインドして、HMI デバイスのディスプレイの明るさレベルを指定します。変数にバインドするには、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ダイナミックリンク ブラウザの
[ディスプレイ]
カテゴリには、HMI デバイスの画面に関連する変数が表示されます。
ディスプレイ変数
変数
タイプ
定義
読み取りまたは書き込み
再起動が必要
明るさ
UInt32
HMI デバイスの画面の表示輝度 (1-10)
読み取り/書き込み
再起動は不要
垂直方向の解像度
UInt32
HMI デバイスの表示の垂直方向の解像度 (ピクセル単位)
読み取り専用
再起動は不要
水平方向の解像度
UInt32
HMI デバイスの表示の水平方向の解像度 (ピクセル単位)
読み取りのみ
再起動は不要
スケール
UInt32
ディスプレイのズームレベル (50~200)
読み取り/書き込み
再起動が必要
方向
UInt32
ディスプレイの方向:
0 = 横
1 = 縦
2 = 縦反転
読み取り/書き込み
再起動が必要
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal