データグリッドを構成する

データグリッドを構成する

プロジェクト ノードまたはデータベースからのデータを表示するようにデータグリッドを構成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [UI]
    で、コンテナを右クリックしてから、
    [新規]
    [データコントロール]
    [データグリッド]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    [モデル]
    プロパティとノードの間にダイナミックリンクを作成します。
    選択したノード
    コンボボックス
    データベースオブジェクト
    データベーステーブルに含まれる値。
    プロジェクトノード
    すべての直接の子ノードの属性またはプロパティの値。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  3. (オプション)
    [ItemKind]
    を設定して、オブジェクトに表示する項目の種類を指定します。
    ヒント:
    [ItemKind]
    プロパティは、子ノード間で認識されるオブジェクトタイプまたは変数タイプで自動的に設定されます。
    たとえば、
    [Motor]
    オブジェクトタイプの複数のインスタンスを含むフォルダーノードに基づくモデルの場合、
    [ItemKind]
    は自動的に タイプへのリファレンスが設定されます。この場合、表示される値は、異なるインスタンス (など) の属性またはプロパティです。
  4. Add
    (
    [列]
    の横にある) を選択すると、グリッドに列が追加されます。
  5. [テキスト]
    プロパティ値と
    [タイトル]
    プロパティ値を設定して、列を構成します。
  6. (オプション)
    [イベント]
    [選択が変更されました]
    [更新]
    メソッドを関連付けます。
    オブジェクトに含まれる項目は、操作するたびに更新されます。
  7. (オプション)
    [並べ替え基準]
    [並べ順]
    値を設定して、項目を並べ替えます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal