- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
データグリッド
データをテーブルに表示します。
ユース ケース
特定のハードウェア コンポーネントのプロパティなどのデータをテーブルで表示します。
ヒント:
[データグリッド]
オブジェクトには、読み取り専用テキスト、編集可能なテキスト、画像を含めることができます。各グリッド行には、異なるプロジェクトノードまたはデータベーステーブルの異なる行からのデータが表示されます。例

ご質問やご意見