- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
ZipUnzip NetLogic
圧縮/解凍 NetLogic を使用すると、ZIP アーカイブの作成、抽出、パスワードで保護ができます。
重要:
この NetLogic はサードパーティ製ライブラリを使用しています。詳細については、「NuGet Gallery | SharpZipLib」を参照してください。
CreateZipArchive メソッド
CreateZipArchive
メソッドファイルまたはフォルダーを ZIP アーカイブに圧縮します。
次のプロパティを取得します。
- ソース
- 圧縮するファイルまたはフォルダーへのフルパス。
- ターゲット
- 生成するアーカイブへのフルパス。
- パスワード
- (オプション) 生成されたアーカイブをパスワードで保護するフレーズ。
UnzipArchive メソッド
UnzipArchive
メソッドZIP アーカイブを解凍します。
次のプロパティを取得します。
- ソース
- 解凍する ZIP アーカイブへのフルパス。
- ターゲット
- アーカイブのコンテンツが抽出されるフォルダー パス。
- パスワード
- (オプション) アーカイブを抽出するために必要になる可能性があるフレーズ。
ご質問やご意見