配列ラインペンを追加する

配列ラインペンを追加する

配列ラインペンを追加して、2 次元変数の値間の距離を視覚化します。
  1. 配列ラインペンを追加する
  2. [プロジェクトビュー]
    で、数値データタイプの 2 次元変数を選択または作成します。
    詳細については、「変数」を参照してください。
    例えば、Number[2,2] データタイプの変数を作成します。
  3. [XYチャート]
    オブジェクトを選択または作成します。
  4. [プロパティ]
    [ペン]
    の横にある
    Add
    を選択して、
    [配列ラインペン]
    を選択します。
  5. [ポイント配列]
    と 2 次元変数の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  6. (オプション)ランタイムに配列ラインペンを編集可能にします。
    1. [編集可能]
      プロパティを
      [真]
      に設定します。
    2. [ポイント配列]
      [ダイナミックリンクの変更]
      を選択し、
      [詳細]
      を選択します。
    3. [複雑なダイナミックリンクエディター]
      で、リンク方向を に設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal