Visual Studio Code に NuGet パッケージをインストールする

Visual Studio Code に NuGet パッケージをインストールする

NuGet ギャラリー拡張機能を使用して NuGet パッケージをインストールします。
前提条件
Visual Studio Code をデフォルトの外部コード エディターとして設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
  1. Visual Studio Code に NuGet パッケージをインストールするには
  2. メイン ツールバーから
    [.NET ソリューションを開く]
    を選択します。
    デフォルトの外部コード エディターが開きます。
    ヒント: Rockwell Automation は、デフォルトのコードエディターとして
    Visual Studio®
    2022 または
    Visual Studio Code
    を使用することをお勧めします。一部の開発支援機能は、別のコードエディターを使用すると使用できない場合があります。
  3. Visual Studio Code で、NuGet Gallery 拡張機能 NuGet Gallery - Visual Studio Marketplaceをインストールします。
  4. NuGet ギャラリーで、必要な NuGet パッケージをインストールします。
  5. CSPROJ
    ファイルを保存します。
  6. プロジェクトをコンパイルします。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal