- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
デフォルトのコード エディターを設定する
デフォルトのコードエディターとして
Visual Studio®
2022 または Visual Studio Code を使用することをお勧めします。
ヒント:
一部の開発支援機能は、別のコードエディターを使用すると使用できない場合があります。
前提条件
優先コードエディタをダウンロードしてインストールします。
- デフォルトのコード エディターを設定するには
- FactoryTalk Optix Studioで、を選択します。[FactoryTalk Optix Studio オプション]
- ダイアログで、[優先コードエディタ]ドロップダウン メニューからオプションを選択します。ヒント:[自動]オプションを選択すると、Visual Studio が既定のエディターとして設定されます。Visual Studio が使用できない場合は、代わりに Visual Studio Code を既定のエディターとして使用します。
- FactoryTalk Optix Studioを再起動します。
コードエディタ
ご質問やご意見