操作コードを読み取る

操作コードを読み取る

単一または複数のタグの読み取り操作ごとに、コントローラは操作結果を記述する操作コードを生成します。
コード
説明
Good
読み取り操作は成功しました
BadNoCommunication
タイムアウト (接続タイムアウトなど) のために読み取り操作が失敗しました。
タイムアウト値は、
[通信ステーション]
オブジェクトの
[タイムアウト]
プロパティによって決定されます。
BadCommunicationError
コントローラがエラーを返したため、読み取り操作に失敗しました
BadConfigurationError
タグ構成エラー (アドレスが無効であるなど) のため、読み取り操作に失敗しました
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal