- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
CSV ファイルからのオブジェクトを作成する
デザイン時スクリプトを使用して、
CSV
ファイルに基づいてプロジェクト内にオブジェクトを作成します。前提条件
- プロジェクトにインポートするオブジェクトに関する情報を含むCSVファイルを取得または準備します。
- CSV ファイルからのオブジェクトを作成する
- [プロジェクトビュー]で[AlarmImporter]を選択します。
- [プロパティ]の[AbsoluteResourceUri]の横にある[参照]を選択します。
- オブジェクトに関する情報を含むCSVファイルを選択します。alarms.csvを選択します
- [プロジェクトビュー]で[AlarmImporter]を右クリックし、[ImportAlarms の実行]を選択します。
- 変数は[モデル]フォルダーにインポートされます。
- アラームは[アラーム]フォルダーにインポートされます。
ご質問やご意見