ユーザー固有のインターフェイスを開発する

ユーザー固有のインターフェイスを開発する

パーソナライズされたユーザー エクスペリエンスを提供し、特定のユーザー グループのみが特定のインターフェイスエリアにアクセスできるようにします。
アプリケーション例
は、ログインしている管理者にのみ表示されます。
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
UserSpecificInterface.zip
前提条件
  1. プロジェクトを開発するには
  2. インターフェイス要素を配置する。
  3. プロジェクトを保存する。
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal