LogicObject
変数: NetLogic オブジェクトに直接アクセスする

各 NetLogic には、同じ NetLogic のノードを表す
LogicObject
変数が表示されます。ノードに直接アクセスする場合に便利です。

この例では、NetLogic に含まれる
Speed
変数の値が
100
に設定されています
LogicObject.GetVariable("Speed").Value = 100;
この例では
Speed
変数の値を
speed
C# 整数変数に代入しています。
int speed = LogicObject.GetVariable("Speed").Value;
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal