- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
ユーザーを追加する
異なるロケールのユーザーを追加します。
前提条件
it-IT ロケールを追加します。「ローカライゼーション辞書にロケール言語を追加する」を参照してください。
- ユーザーを追加するには
- [プロジェクトビュー]で、[セキュリティ]フォルダーを展開します。
- [ユーザー]を右クリックして、 を選択して、2 人のユーザーを作成します。
- 各ユーザーにカーソルを合わせ、を選択して、次のように入力して、ユーザーの名前を変更します。
- Alice
- Tim
- [プロジェクトビュー]で[Alice]を選択します。
- [プロパティ]で、[ロケール]をit-ITに設定します。
ご質問やご意見