変数値変更イベントを追加する

変数値変更イベントを追加する

変数値が変更されたときにダイアログ ボックスを表示する変数値変更イベントを追加および構成します。
ヒント: 変更イベントを使用する代わりに、移行イベントを構成することもできます。イベントの詳細については、「イベント」を参照してください。
  1. [プロジェクトビュー]
    [MainWindow (type)]
    を選択します。
  2. [イベント]
    で [
    Add
    ] を選択し、
    [
    ProjectName
    ]
    [モデル]
    [Variable1Changed]
    [VariableValueChangedEvent (type)]
    を選択します
  3. [Variable1Changed/VariableValueChangedEvent]
    の横にある [
    Add
    ] を選択し、
    [コマンド]
    [UI コマンド]
    [ダイアログウィンドウを開く]
    を選択します。
  4. [メソッド]
    [メソッド引数]
    で、
    [ダイアログ]
    [
    ProjectName
    ]
    [UI]
    [ダイアログ]
    [DialogBox1 (type)]
    の間にダイナミックリンクを作成します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal