ResourceURI.FromApplicationRelativePath(path)

ResourceURI.FromApplicationRelativePath(path)

ResourceURI
タイプの C # オブジェクトを、
ApplicationFiles
フォルダーに対するファイルへの相対パスを含む
ApplicationRelative
URIType
で返します。
static ResourceUri FromApplicationRelativePath(string
path
);

引数

path
(string)
ApplicationFiles
フォルダーに対するファイルへの相対パス。

戻り値

ResourceURI
引数に示されているパスを含む C# オブジェクト。

次の例は、
Text1.txt
相対パスを含む
ResourceURI
タイプの
applicationRelativeResourceURI
オブジェクトを返す API を示しています。このオブジェクトは、.NET
WriteAllText API
の引数として使用され、
Text1.txt
テキストファイルを
ApplicationFiles
フォルダー内に作成します。
var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromApplicationRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(applicationRelativeResourceUri.ApplicationRelativePath); File.WriteAllText(applicationRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal