- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
ダイアログボックスを開くためのボタンを構成する
ランタイムにダイアログボックスを表示にするには、別のオブジェクトが特定のメソッドを呼び出さなければなりません。
前提条件
- ボタンを作成します。「タイプからのグラフィックオブジェクトを作成する」を参照してください。
- ダイアログボックス タイプを作成します。「グラフィックオブジェクトタイプを作成する」を参照してください。
- ダイアログボックスを開くためのボタンを構成するには
- [プロジェクトビュー]でボタン オブジェクトを選択します。
- [イベント]で[MouseClick イベント]の横にあるを選択し、 を選択します。
- [ダイアログ]引数と[ダイアログボックス (type)]の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見