- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
LogicObject.GetPanelLoader(string)
引数で指定された
Dynamic panel
オブジェクトに対応する PanelLoader
C# オブジェクトを返します。
ヒント:
この API は、プレゼンテーションエンジンがランタイムにパネルに対して自動的に生成するエイリアスを使用します。「エイリアス」を参照してください。
PanelLoader GetPanelLoader(stringpanelLoaderName);
引数
- panelLoaderName(string)
- Dynamic panelオブジェクトのBrowseName。
戻り値
- PanelLoader
- Dynamic panelオブジェクトに対応する C# オブジェクト。
例
次の例は、
PanelLoader1
オブジェクトに対応する C# オブジェクトを返す API で、Motor
オブジェクトを作成したい場合を示しています。var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1"); var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); myPanel.ChangePanel("Panel1");
ご質問やご意見