- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
ユーザー認証を追加する
FactoryTalk Optix
のユーザー ID をバージョン制御 ソリューションに対して認証します。保存およびコミットされた変更をリモート リポジトリにプッシュするには、ユーザー認証を追加する必要があります。前提条件
オンプレミス ID を追加する:
- バージョン制御 サーバーの URL を取得します。
- バージョン制御サーバー API へのアクセス、リポジトリからの読み取り、リポジトリへの書き込みを許可する、最も制限の少ないアクセス トークンを生成します。
- ユーザー認証を追加するには
- を選択します。[FactoryTalk Optix Studio オプション]
- [バージョン制御]を選択します。
- 以下のいずれかを選択します:
- オンプレミス プロバイダー。サーバー URL と個人アクセストークンを入力し、[ID の追加]を選択します。
- クラウド プロバイダー。[ID の追加]を選択し、Web ブラウザの指示に従います。
バージョン制御 プロバイダー ID が
[プロバイダー ID ログイン]
の下に表示されます。共有プロジェクトに保存され、コミットされた変更をリモート リポジトリにプッシュできるようになりました。ユーザー認証
ご質問やご意見