- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
Visual Studio に NuGet パッケージをインストールする
NuGet パッケージ マネージャーを使用して NuGet パッケージをインストールします。
前提条件
Visual Studio をデフォルトの外部コード エディターとして設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
- Visual Studio に NuGet パッケージをインストールするには
- メイン ツールバーから[.NET ソリューションを開く]を選択します。デフォルトの外部コード エディターが開きます。ヒント: Rockwell Automation は、デフォルトのコードエディターとしてVisual Studio®2022 またはVisual Studio Codeを使用することをお勧めします。一部の開発支援機能は、別のコードエディターを使用すると使用できない場合があります。
- 必要な NuGet パッケージをインストールします。「Visual Studio での NuGet パッケージのインストールと使用 |Microsoft Docs」を参照してください。
- CSPROJファイルを開くプロジェクトを選択します。
- CSPROJファイルを保存します。
- プロジェクトをコンパイルします。
Visual Studio
ご質問やご意見