垂直方向レイアウトを作成する

垂直方向レイアウトを作成する

垂直方向レイアウトの定義は、自動生成されたグラフィック要素を期待どおりに分散するために必要です。
  1. [MainWindow (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    コンテナ
    [垂直方向レイアウト]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    [水平方向の配置]
    [右端]
    に設定します。
  3. [垂直方向の配置]
    [ストレッチ]
    に設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal