アプリケーション インターフェイスを作成する

アプリケーション インターフェイスを作成する

データベースにデータを挿入するためのボタン、データベースを照会するためのボタン、およびクエリ結果を表示するラベルを作成します。
  1. [挿入] ボタンの作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      で、
      [UI]
      を展開します。
    2. [MainWindow (type)]
      を右クリックし、
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [ボタン]
      を選択します。
    3. ボタンにカーソルを合わせ、
      Add
      を選択し、
      InsertButton
      を入力します。
    4. [プロパティ]
      で、
      [テキスト]
      Insert Random Data
      に設定します。
  2. [クエリの実行] ボタンの作成:
    1. [MainWindow (type)]
      を右クリックし、
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [ボタン]
      を選択します。
    2. ボタンにカーソルを合わせ、
      Add
      を選択し、
      RunQueryButton
      を入力します。
    3. [プロパティ]
      で、
      [テキスト]
      Display Query in Label
      に設定します。
  3. クエリ結果ラベルの作成:
    1. [MainWindow (type)]
      を右クリックし
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [ラベル]
      を選択します。
    2. ラベルにカーソルを合わせて
      Edit
      を選択し、
      QueryResultLabel
      を入力します。
    3. [プロパティ]
      で、
      [テキスト]
      Query Results...
      に設定します。
  4. インターフェイス要素を配置する。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal