ダイナミックリンクを管理する

ダイナミックリンクを管理する

C# API を使用して、変数のダイナミックリンクを設定または削除します。
API は
IUAVariable
C# クラスによって提供されます。
ヒント: デフォルトでは、NetLogic で定義されたダイナミックリンクは読み取り専用ですが、
FactoryTalk Optix Studio
UI で作成されたダイナミックリンクは読み取りと書き込みができます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal