- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
OPC UA メソッドを作成する
OPC UA メソッドを作成し、そのコードを外部コード エディターで編集します。
前提条件
デフォルトの外部コード エディターを設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
- OPC UA メソッドを作成するには
- [プロジェクトビュー]ペインで[NetLogic]を右クリックし、 を選択します。
- 作成した[ランタイムNetLogic]を右クリックし、 を選択します。外部コード エディターが開きます。次のコードが NetLogic に追加されます。[ExportMethod] public void MethodName() { }
- (オプション) C# でメソッドの名前を変更します。
メソッドのコードを開発します。
ご質問やご意見