CREATE 句

CREATE 句

CREATE
ステートメントは
TABLE
INDEX
を部分的にサポートしています。
重要:
CREATE
ステートメント (
TABLE
INDEX
を含む) は、Influx データベースパーサーではサポートされていません。クライアント API を使用して管理または変更できるのは、明示的なスキーマのみです。詳細については、「https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/admin/buckets/bucket-schema/」を参照してください。

CREATE UNIQUE INDEX Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
CREATE TEMPORARY TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal