アプリケーションを MQTT クライアントとして構成する

アプリケーションを MQTT クライアントとして構成する

Message Queue Telemetry Transport (MQTT) は、メッセージブローカーに基づく ISO 標準のプロトコルであり、メッセージブローカーは受信者クライアントへのメッセージの配信を担当します。
アプリケーション例
ヒント:
次からサンプル プロジェクトをダウンロードできます:
MQTTClient.zip
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal