メッセージ ブローカー IP を構成する

メッセージ ブローカー IP を構成する

変数を作成すると、メッセージ ブローカーの IP アドレスを設定できます。
  1. [プロジェクトビュー]
    [モデル]
    フォルダーを右クリックし、
    [新規]
    [変数]
    を選択します。
  2. [プロジェクトビュー]
    で、変数にカーソルを合わせ、
    Edit
    を選択し、
    BrokerIpAddress
    と入力します。
  3. [プロパティ]
    [Int32]
    を選択し、
    [String]
    を選択します。
  4. [BrokerIpAddress]
    プロパティ値に、MQTT ブローカーの IP アドレスを入力します。
    テスト目的では、
    test.mosquitto.org
    と入力できます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal