- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
オブジェクトを追加する
ラベルを追加し、現在の時刻と日付のソースとして ClockLogic NetLogic または System オブジェクトを追加します。
- 日付と時刻を表示するラベルを追加します。
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- ラベルにカーソルを合わせ、を選択し、DateTimeLabelと入力します。
- いずれか:
- ClockLogic NetLogic をインポートします。「ClockLogic をインポートする」を参照してください。
- System オブジェクトを追加して構成します。「システム オブジェクト」を参照してください。
ご質問やご意見