- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
REST API クライアントを構成する
ライブラリから REST API クライアント NetLogic を追加して、HTTP メソッドを公開します。
- ツールバーからを選択します。[テンプレートライブラリ]
- [ライブラリ]で、REST API Clientを検索します。
- [コンポーネント]で、[REST API クライアント]を[プロジェクトビュー]の[NetLogic]にドラッグします。[プロジェクトビュー]では、[RESTApiClient]が[NetLogic]フォルダーに表示されます。
- [ライブラリ]を閉じます。
- (オプション)[プロパティ]で、次を編集します。
- [タイムアウト]。応答が受信されない場合に要求が取り消されるまでの時間。デフォルトは 10 秒です。
- [UserAgent]。要求の発信元のアプリケーションを表す文字列。デフォルトは FTOptix です。
アプリケーションロジックで公開されている GET、POST、および PUT メソッドを使用します。「HTTP メソッド」を参照してください。
ヒント:
たとえば、ボタン オブジェクトの MouseClick イベントを使用してメソッドをトリガーできます。
ご質問やご意見